Des solutions économiques
Il existe aujourd’hui de multiples manières de réduire sa facture énergétique, à condition de savoir identifier les gisements d’économies, sélectionner les solutions les plus adaptées en termes d’équipements et de pilotage et trouver le financement adéquat pour les mettre en place.
- Optimiser le retour sur investissement
- Maitriser les factures grâce au pilotage
- Financer les installations
- Réduire les coûts d’approvisionnement
OPTIMISER LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
Les technologies de l’éclairage ont conduit à des progrès spectaculaires en termes de consommation d’énergie. Pour les particuliers comme pour les entreprises, le produit le plus performant est la LED, dont le ROI est particulièrement bon, et qui est en passe de conquérir tous les domaines de l’éclairage.
La réduction de la consomation électrique de l’éclairage dans le monde pourrait être de 50 % si toutes les sources de lumière étaient en LED (Efficient Global Forum, Beijing, Novembre 2014).
Rexel travaille sur de très nombreux projets de lighting retrofit de ses clients et les économies immédiates peuvent aller jusqu’à 80 %.
DE L’ÉCLAIRAGE
SERA ASSURÉ PAR LES LED
D’ICI 2020
(McKinsey, Lighting The Way,
Perspectives on the Global
Lighting Market, 2012)
Les moteurs électriques consomment jusqu’à 65 % de l’électricité dans l’industrie. L’augmentation de leur rendement permet, pour une même puissance mécanique, de consommer moins d’énergie. Rexel propose les moteurs les plus performants, qui permettent notamment de répondre aux nouvelles exigences réglementaires européennes. Aux États-Unis par exemple, Rexel installe des moteurs de dernière génération en démonstration chez des clients industriels afin qu’ils puissent tester leur efficacité.
L’expertise dans la mesure des consommations énergétiques est un atout essentiel de Rexel pour démontrer la rentabilité des nouvelles technologies et éduquer les consommateurs.
Rénovation écoénergétique pour BAE Systems, Endicott USA
La rénovation de l’éclairage de BAE Systems à Endicott, dans l’Etat de New-York, a permis de réduire la consommation énergétique du site de 32 %. Il s’agissait d’un projet pilote pour ce leader de la défense, de la sécurité et de l’aérospatiale, qui envisage de réaliser des travaux similaires sur d’autres sites.
Menés par l’agence Gexpro de Binghamton, les travaux d’une valeur de 1,3 million de dollars, ont fait appel aux dernières innovations dans le domaine de l’éclairage, du contrôle, des détecteurs et des technologies d’exploitation de la lumière du jour. Outre la réduction des coûts énergétiques, la rénovation de l’éclairage a amélioré l’environnement de travail des 1 200 salariés du site. Reposant sur une gamme restreinte de produits, elle est simple à mettre en place, à suivre et à contrôler.
Contrôle et régulation
LA MAÎTRISE DES COÛTS GRÂCE AU PILOTAGE
Le pilotage et la régulation de la consommation sont au cœur de l’efficacité énergétique. A partir de dispositifs de mesure et de capteurs, il est en effet possible d’automatiser certaines fonctions pour optimiser la consommation et donc réduire la facture électrique.
Rexel Energeasy Advisor, le monitoring des consommations énergétiques du bâtiment tertiaire
En 2014, Rexel propose une solution de monitoring des consommations énergétiques aux bailleurs, exploitants et utilisateurs de bâtiments tertiaires ou industriels. Energeasy Advisor permet de collecter les données énergétiques et des fluides, hébergées sur un serveur distant, et d’établir les plans d’amélioration pour optimiser le coût d’exploitation des bâtiments.
L’audit initial permet de définir les postes de consommation énergivores et le plan de comptage des données énergétiques. La signature énergétique et les indicateurs de consommation des sites sont établis après analyse de ces données et des alertes sms ou mails peuvent être émises sur dépassement de ces indicateurs.
Le procédé de monitoring permanent, conforme au protocole international de mesure et de vérification de la performance énergétique (IPMVP), autorise les sites à évoluer vers une certification ISO50001.
FINANCER LES INSTALLATIONS
Des offres adaptées innovantes
Alors que l’efficacité énergétique dans les bâtiments constitue le plus grand gisement d’économie d’énergie, le financement reste un obstacle majeur pour les professionnels comme pour les particuliers. Depuis quelques années, Rexel multiplie les initiatives pour les aider à trouver des solutions de financement adaptées à leurs projets.
En 2013, par exemple, Rexel France a lancé Primexel, un service qui prend en charge les demandes de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) des clients auprès des fournisseurs d’énergie. Rexel propose également des relais bancaires ou des contrats-cadres pour permettre à ses clients de financer leurs installations grâce aux économies d’énergie réalisées.
90%
DES ÉLECTRICIENS INSTALLATEURS SOUHAITENT DISPOSER DE MEILLEURES SOLUTIONS DE FINANCEMENT
(Etude Rexel OpinionWay, 2013)
80
Md/an
MONTANT DES ÉCONOMIES
QUI POURRAIENT ÊTRE RÉALISÉES
EN RÉDUISANT DE 20 %
LE GASPILLAGE ÉNERGÉTIQUE DANS LES BÂTIMENTS AUX USA
(Département américain de l’Energie)
Un nouvel éclairage financé grâce aux économies d’énergie
Comment rénover son éclairage sans rien débourser ? Lorsque Rexel a proposé à une chaîne de magasins de remplacer ses tubes fluorescents par des tubes LED éco-performants, le potentiel d’économies a été évalué à 80 000 kWh et 8 000 euros par magasin, soit près de 1 million d’euros au total.
Ce montant a permis de financer la location d’équipements LED, sans aucun surcoût pour le client, qui peut décider à tout moment d’acquérir les équipements au lieu de les louer. En outre, la durée de vie de la LED étant trois fois plus longue que celle de l’éclairage fluorescent, le client économise aussi sur ses frais de maintenance. Début 2015, 40 magasins ont été équipés.
GARANTIR L’INVESTISSEMENT
Dans le cadre de son programme Energeasy
Solar, Rexel garantit la production solaire des
installations photovoltaïques qu’il
commercialise.
Logistique
Améliorer le coût total de possession (tco)
des grands comptes
En 2014, Rexel a mis au point une solution sur mesure, le TCO Tracking Tool ou T3, pour identifier et quantifier toutes les économies pouvant être réalisées par un client pour ses opérations d’approvisionnement et de gestion des équipements électriques.
Le TCO (Total Cost of Ownership) est le coût total de possession des équipements. Ce coût tient notamment compte de l’approvisonnement (commande, facturation) et du stockage (manutention, immobilisation) qui au total font plus que doubler le prix initial.
T3 a été déployé en 2014 dans 8 pays en Europe ainsi qu’aux USA, au Canada et en Asie du Sud Est. Disponible sur internet, facile d’utilisation et paramétrable, le T3 est déjà un véritable succès commercial. Il devra permettre à terme de valoriser plusieurs dizaines de millions d’euros d’économies pour les clients.